990-6392E-012

Raccordement des câbles de signal pour Easy UPS 3-Phase Modular

NOTE: Acheminez les câbles de signal séparément des câbles d'alimentation.

La section de câble de signalisation recommandée est de 0,8 mm2.

  1. Retirez le cache en plastique de l'interrupteur de sortie de l'unité UOB/interrupteur général de sortie SIB et de l'interrupteur de bypass de maintenance MBB/interrupteur de bypass de maintenance externe (Ext. MBB) pour accéder aux interrupteurs AUX.

    Interrupteur AUX dans le MBB (Ext. MBB)

  2. Raccordez les câbles de signalisation (non fournis) de l'interrupteur AUX dans l'interrupteur de sortie de l'unité UOB/interrupteur général de sortie SIB à l'ASI.
  3. Raccordez les câbles de signalisation (non fournis) de l'interrupteur AUX dans l'interrupteur de bypass de maintenance MBB/interrupteur de bypass de maintenance externe (Ext. MBB) à l'ASI.
  4. Fixez les câbles de signal aux passages de câbles.
  5. Fermez la porte intérieure et fixez-la avec les vis.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?