990-6392E-012

Vue d'ensemble du système Easy UPS 3S avec coffret bypass de maintenance parallèle

UIB Interrupteur d'entrée de l'unité
SSIB Interrupteur d'entrée statique
UOB Interrupteur de sortie de l'unité
MBB Interrupteur de bypass de maintenance dans l'ASI
SIB Interrupteur général de sortie
Ext. MBB Interrupteur de bypass de maintenance externe
NOTE: Dans les systèmes parallèles avec interrupteur de bypass de maintenance externe (Ext. MBB), les interrupteurs de bypass de maintenance (MBB) dans l'ASI doivent être cadenassés en position ouverte.

Easy UPS 3S à alimentation secteur simple

Easy UPS 3S à alimentation secteur double

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?