990-6139E-019

전원 케이블 연결

  1. 모든 차단기가 OFF(열림) 위치에 있는지 확인하십시오.
  2. 아래와 같이 2개의 플레이트를 제거합니다.

    120~160kVA 400V/60~80kVA 208V UPS 후면 모습

    200kVA 400V/100kVA 208V UPS 후면 모습

  3. 이중 주 전원 시스템에서 3개의 단일 주 전원 부스바를 제거합니다.

    120~160kVA 400V/60~80kVA 208V UPS 후면 모습

    200kVA 400V/100kVA 208V UPS 후면 모습

  4. TN-C 시스템의 경우에만, 점퍼 부스바를 회전하여 PE 부스바와 중성선 부스바 사이에 연결을 설정합니다.

    120~160kVA 400V/60~80kVA 208V UPS 후면 모습

    200kVA 400V/100kVA 208V UPS 후면 모습

  5. UPS 하단을 통해 전원 케이블을 정렬합니다.
  6. PE 케이블을 PE 단자에 연결합니다.

    120~160kVA 400V/60~80kVA 208V UPS 후면 모습

    200kVA 400V/100kVA 208V UPS 후면 모습

  7. 입력, 출력 및 바이패스(해당되는 경우) 케이블을 연결합니다.
  8. 배터리 케이블을 연결합니다.
  9. UPS 하단의 케이블 릴리프에 케이블을 고정합니다.
  10. 2개의 플레이트를 다시 설치합니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.