990-6139D-012

Retirer l'ASI de la palette

  1. Déplacez l'ASI vers son emplacement d'installation final à l'aide d'un chariot élévateur.
  2. Retirez les éléments de colisage et la rampe de l'ASI.
  3. Desserrez les vis et retirez les supports d'expédition. Conservez les boulons pour la rampe et éliminez les supports d'expédition.
  4. Placez la rampe à l'arrière et fixez-la à la palette avec les boulons du support d'expédition.
  5. Descendez l'ASI de la palette.
  6. Déplacez l'ASI vers son emplacement final et utilisez une clé pour abaisser les pieds réglables. Assurez-vous que l'ASI est d'aplomb.
  7. Verrouillez les roues.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.