990-6139E-019

팔레트에서 UPS 제거

  1. 지게차를 사용하여 UPS를 최종 설치 지역으로 옮깁니다.
  2. UPS에서 포장재와 램프를 제거합니다.
  3. 볼트를 풀어 운송 브라켓을 제거합니다. 램프용 볼트는 보관하고 운송 브라켓은 폐기합니다.
  4. 후면에 램프를 놓고 운송 브라켓의 볼트로 팔레트에 고정합니다.
  5. UPS를 팔레트에서 내립니다.
  6. UPS를 최종 위치로 이동하고 렌치를 사용하여 수평 조정 다리를 내립니다. UPS가 수평을 이루는지 확인합니다.
  7. 바퀴를 잠급니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.