990-6139E-025

Wyjmij zasilacz UPS z palety

  1. Przenieś zasilacz UPS do ostatecznego miejsca instalacji, używając wózka widłowego.
  2. Usuń opakowanie i rampę z zasilacza UPS.
  3. Poluzuj śruby i usuń wsporniki transportowe. Zachowaj śruby na później (będą potrzebne do przymocowania rampy) i wyrzuć wsporniki transportowe.
  4. Umieść rampę na tylnej stronie i przymocuj ją do palety za pomocą śrub ze wspornika transportowego.
  5. Zsuń zasilacz UPS z palety.
  6. Przesuń zasilacz UPS do ostatecznej lokalizacji i użyj klucza, aby obniżyć nóżki poziomujące. Upewnij się, że zasilacz UPS jest wypoziomowany.
  7. Zablokuj koła.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.