990-6139E-025

Poprowadź kable sygnałowe w a 200 kVA 400 V/100 kVA 208 V UPS

  1. Zdejmij górną pokrywę.
  2. Zdemontuj płytę z przodu płyty montażowej.

    Widok zasilacza UPS z tyłu

  3. Poprowadź kable sygnałowe przez tylną płytę pędzlową w kanale kablowym i do interfejsu komunikacyjnego w przedniej części zasilacza UPS.
  4. Zamontuj ponownie górną płytę.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.