990-6139D-012

Acheminement des câbles de signal dans une ASI 200 kVA 400 V/100 kVA 208 V

  1. Retirez la plaque supérieure.
  2. Retirez la plaque à l'avant du panneau.

    Vue arrière de l'ASI

  3. Acheminez les câbles de signal à travers la plaque à fentes arrière via le canal de câble et vers l'interface de communication à l'avant de l'ASI.
  4. Replacez la plaque supérieure.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.