990-6139E-019

규정 준수

안전

IEC 62040-1:2017, Edition 2.0, UPS(무정전 전원 시스템) - 파트 1: 안전 요구 사항

IEC 62040-1: 2008-6, 제1판 UPS(무정전 전원 시스템) - 파트 1: UPS에 대한 일반 및 안전 요구 사항

IEC 62040-1:2013-01, 제1판 개정 1

EMC/EMI/RFI

IEC 62040-2:2016, Edition 3.0, UPS(무정전 전원 시스템) - 파트 2: EMC(전자기 호환성) 요구 사항

IEC 62040-2:2005-10, 제2판 UPS(무정전 전원 시스템) - 파트 2: EMC(전자기 호환성) 요구 사항

성능

IEC 62040-3: 2011-03, 제2판 UPS(무정전 전원 시스템) - 파트 3: 성능 및 테스트 요구 사항을 지정하는 방법

표시

CE, RCM, EAC, WEEE, UKCA

운송

ISTA 2B

오염도

2

과전압 범주

III

접지 시스템

TN, TT 또는 IT

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.