990-6139E-025

Zalecane śruby i końcówki kablowe

Przekrój kabla (mm²) Rozmiar śruby Typ obejmy kablowej
50 M8 KST TLK50-8
70 M10 KST TLK70-10
95 M10 KST TLK95–10
120 M10 KST TLK120–10
150 M10 KST TLK150–10
UWAGA: Jeśli zalecany typ obejmy nie jest dostępny, użyj zamiast niego lokalnej obejmy typu M8/M10.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.