990-5992G-004

Tilslut signalkablerne i parallelsystemer

  1. Tilslut de parallelle kabler mellem UPS'erne i parallelsystemet.
    BEMÆRK: Placering af de parallelle porte vises i Kommunikationsgrænseflader.
  2. Efterse indstillingen af CAN_R (for placering af CAN_R se Kommunikationsgrænseflader).
    • Til parallelsystemer med ≤ 4 parallelle UPS'er skal CAN_R på alle UPS'erne være i positionen ON (TIL).
    • Til parallelsystemer med ≤ 5 parallelle UPS'er skal CAN_R på alle UPS'erne være i positionen OFF (FRA).
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.