990-5992G-004

Modtagelse

Udvendig inspektion

Produktet og emballagen skal ved modtagelsen undersøges for evt. tegn på skader, der kunne have opstået under transporten. Produktet må ikke tages i brug, hvis der er synlige tegn på beskadigelse. Hvis der opdages nogen form for beskadigelse, skal du kontakte Schneider Electric og indgive en skadesanmeldelse hos fragtfirmaet inden for 24 timer.

Sammenlign indholdet af forsendelsen med, hvad der er angivet i konnossementet. Rapportér evt. dele, der måtte mangle, til fragtfirmaet og til Schneider Electric med det samme.

Kontrollér, at de mærkede enheder matcher ordrebekræftelsen.

Fjern UPS'en fra pallen

  1. Brug en gaffeltruck til at flytte UPS'en til dens planlagte installationsområde.
  2. Fjern al resterende emballage og rampen fra UPS'en.
  3. Løsn boltene, og fjern transportbeslagene. Gem boltene til rampen, og bortskaf transportbeslagene.
  4. Placer rampen på pallen, og fastgør den vha. boltene fra transportbeslagene.
  5. Rul UPS'en ned fra pallen.
  6. Flyt UPS'en til dens endelige placering, og brug en skruenøgle til at sænke støttefødderne. Sørg for, at skabet er i vater.
  7. Lås hjulene.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.