990-5992G-004

Anbefalede bolte og kabelsko

Kabelstørrelse (mm²) Boltstørrelse Kabelskotype
16 M8 KST TLK16-8
25 M8 KST TLK25-8
35 M8 KST TLK35-8
50 M8 KST TLK50-8
70 M8 KST TL70-8
BEMÆRK: Hvis den anbefalede kabelskotype ikke er tilgængelig, skal du bruge en lokal M8 kabelskotype som erstatning.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.