990-5992G-017

Collegamento dei cavi di segnale in sistemi in parallelo

  1. Collegare i cavi in parallelo opzionali tra tutti gli UPS del sistema in parallelo.
    NOTA: Consultare Interfacce di comunicazione per la posizione delle porte in parallelo.
  2. Verificare l'impostazione del CAN_R (per la posizione di CAN_R vedere Interfacce di comunicazione).
    • Per sistemi paralleli con ≤ 4 UPS in parallelo, il CAN_R di tutti gli UPS deve essere in posizione di accensione (ON).
    • Per sistemi paralleli con ≥ 5 UPS in parallelo, il CAN_R di tutti gli UPS deve essere in posizione di spegnimento (OFF).
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.