990-5992G-004

Tilslut strømkablerne

  1. Sørg for, at alle afbrydere står i positionen OFF (åben).
  2. Fjern de to indikerede plader fra bunden af UPS'en.

    60-80 kVA 400 V UPS set bagfra

    100 kVA 400 V/50 kVA 208 V UPS set bagfra

  3. Ved systemer med to forsyningskilder skal de tre beslag fjernes.

    60-80 kVA 400 V UPS set bagfra

    100 kVA 400 V/50 kVA 208 V UPS set bagfra

  4. Før strømkablerne gennem bunden af UPS'en.
  5. Slut PE-kablet til PE-terminalen.

    60-80 kVA 400 V UPS set bagfra

    100 kVA 400 V/50 kVA 208 V UPS set bagfra

  6. Tilslut indgangskabler og udgangskabler, og bypass-kablerne (hvis relevant).
  7. Tilslut batterikablerne.
  8. Fastgør kablerne til kabelaflastningerne i bunden af UPS'en.
  9. Genmonter de to plader i bunden af UPS'en.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.