990-5992G-004

Indgangskontakter og udgangsrelæer

BEMÆRK
fare for skade på udstyret
Batteriafbryderkontakten J6-1 og J6-2 kan levere op til +24 VDC 400 mA til underspændingsudløserspolen eller shuntudløserspolen. Hvis denne værdi overskrides, kan der opstå skader på UPS'en.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
Terminal Funktion  
BAT_T-1 Indgangskontakt til batteritemperatursensor  
BAT_T-2 Signaljord  
J5-1 Meldekontakt til batteribryder
J5-2 Signaljord
J6-1 Normalt lukket udgangskontakt til udløser til batteriafbryder
J6-2 Normalt åben udgangskontakt til udløser til batteriafbryder
J6-4 Signaljord
J7-1 Ben 1 for udgangsrelæ for tilbagekobling 1 (normalt lukket (NC))
J7-2 Ben 2 for udgangsrelæ for tilbagekobling 1 (normalt lukket (NC))
J7-3 Ben 1 for udgangsrelæ for tilbagekobling 2 (normalt lukket (NC))
J7-4 Ben 2 for udgangsrelæ for tilbagekobling 2 (normalt lukket (NC))
J8-1 Meldekontakt til ekstern vedligeholdesesbypassafbryder
J8-2 Signaljord
J9-1 Normalt åben EPO-kontakt

NO-konfiguration

NC-konfiguration

J9-2 Signaljord
J9-3 Normalt lukket EPO-kontakt
J9-4 Signaljord

Konfigurerbare indgangskontakter

De fire konfigurerbare indgangskontakter kan via displayet indstilles til følgende funktioner:

  • Deaktiver

  • INV ON (VEKSELRETTER TIL)

  • INV OFF (VEKSELRETTER FRA)

  • Batterialarm

  • Aktivér generator

  • Brugerdefineret alarm 3

  • Brugerdefineret alarm 4

  • Deaktiver ECO

Konfigurerbare udgangsrelæer

De fire konfigurerbare udgangskontakter kan via displayet indstilles til følgende funktioner:

  • Deaktiver

  • Generel alarm

  • Normal drift

  • Batteridrift

  • Statisk bypassdrift

  • Udgangsoverbelastning

  • Blæser ude af funktion

  • Batterialarm

  • Batteriet er frakoblet

  • Lav batterispænding

  • Indgang uden for tilladt afvigelse

  • Bypass uden for tilladt afvigelse

  • EPO aktiveret

  • Vedligeholdelsestilstand

  • Parallel mistet

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.