990-5992G-004

Klargøring til TNC-jordingssystem

BEMÆRK: Denne procedure gælder kun for TNC-jordingssystemer.
  1. Rotér busbaren fra dens oprindelige placering (a) til placering (b) for at etablere forbindelse mellem PE-busbaren og den neutrale busbar.

    60-80 kVA 400 V UPS

    100 kVA 400 V/50 kVA 208 V UPS

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.