990-91580D-012

Déclassement en raison du facteur de puissance de charge

0,7 capacitif à 0,7 inductif sans réduction de la puissance.

Puissance nominale de l'ASI Sortie de l'ASI
Inductif Capacitif
PF=1 PF=0,7 PF=0,8 PF=0,9 PF=0,9 PF=0,8 PF=0,7
100 kVA/kW

100 kVA/70 kW

100 kVA/80 kW

100 kVA/90 kW

100 kVA/90 kW

100 kVA/80 kW

100 kVA/70 kW

150 kVA/kW

150 kVA/105 kW

150 kVA/120 kW

150 kVA/135 kW

150 kVA/135 kW

150 kVA/120 kW

150 kVA/105 kW

200 kVA/kW

200 kVA/140 kW

200 kVA/160 kW

200 kVA/180 kW

200 kVA/180 kW

200 kVA/160 kW

200 kVA/140 kW

250 kVA/kW

250 kVA/175 kW

250 kVA/200 kW

250 kVA/225 kW

250 kVA/225 kW

250 kVA/200 kW

250 kVA/175 kW

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.