990-5994B-017

Collegamento dei cavi di segnale per Easy UPS 3M

NOTA: Far passare i cavi di segnale separatamente dai cavi di alimentazione.
  1. Rimuovere la copertura in plastica dell'interruttore bypass di manutenzione MBB per accedere ai contatti ausiliari.
  2. Collegare i cavi di segnale (non in dotazione) dai tre contatti ausiliari dell'interruttore di bypass di manutenzione MBB agli UPS.
  3. Fissare i cavi di segnale nei serracavi.
  4. Chiudere lo sportello interno e fissarlo con le viti.
  5. Chiudere lo sportello anteriore.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.