990-5994B-012

Raccordement des câbles de signal pour Easy UPS 3M

NOTE: Acheminez les câbles de signal séparément des câbles d'alimentation.
  1. Retirez le cache en plastique de l'interrupteur de bypass de maintenance MBB pour accéder aux commutateurs AUX.
  2. Raccordez les câbles de signal (non fournis) des trois commutateurs AUX dans le commutateur de bypass de maintenance MBB aux ASI.
  3. Fixez les câbles de signal aux passages de câbles.
  4. Fermez la porte intérieure et fixez-la avec des vis.
  5. Fermez la porte avant.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.