990-91078D-024

Segurança da bateria

PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
  • Os disjuntores da bateria devem ser instalados de acordo com as especificações e os requisitos definidos pela Schneider Electric.
  • A manutenção das baterias somente deve ser realizada ou supervisionada por funcionários qualificados especializados em baterias e nas precauções necessárias que devem ser tomadas. Mantenha o pessoal não qualificado longe das baterias.
  • Desconecte a fonte de carregamento antes de conectar ou desconectar os terminais da bateria.
  • Se as baterias forem descartadas em fogo, poderão explodir.
  • Não tente abrir, alterar ou perfurar as baterias. O eletrólito liberado é nocivo para a pele e os olhos. Pode ser tóxico.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
PERIGO
Risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
As baterias oferecem risco de choque elétrico e corrente elevada de curto-circuito. As precauções a seguir devem ser observadas ao se trabalhar com as baterias.
  • Retire relógios, anéis ou outros objetos de metal.
  • Use ferramentas com cabos isolados.
  • Use óculos, luvas e botas de proteção.
  • Não coloque ferramentas ou peças de metal em cima das baterias.
  • Desconecte a fonte de carregamento antes de conectar ou desconectar os terminais da bateria.
  • Comprove se a bateria está inadvertidamente aterrada. Se aterrada inadvertidamente, remova a fonte do aterramento. O contato com qualquer parte de uma bateria ligada à terra pode causar choque elétrico. A probabilidade de choque pode diminuir se os aterramentos forem removidos durante a instalação e a manutenção (aplicável a fornecimentos remotos de equipamentos e baterias sem um circuito de fornecimento aterrado).
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
PERIGO
Risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Ao substituir as baterias, sempre o faça com o mesmo número e tipo de baterias ou pacotes de bateria.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
AVISO
risco de dano ao equipamento
  • Antes de instalar as baterias, aguarde o sistema estar preparado para ser ligado. O período desde a instalação da bateria até a ativação do sistema no-break não deve passar de 72 horas ou 3 dias.
  • As baterias não devem ser armazenadas por mais de seis meses devido ao requisito de recarregamento. Se o sistema nobreak permanecer desligado por um longo período, a Schneider Electric recomenda energizá-lo, ligando-o por um período de 24 horas, no mínimo, uma vez por mês. Assim, as baterias são carregadas e evitam-se danos irreversíveis.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?