990-5911A-031

Batterikrav

Batterityp VRLA
Minsta brandklassificering HB
Batterihyllor 4 hyllor i storlek 657 x 767 mm
Maximal vikt per hylla 300 kg
Maximal vikt per skåp 1200 kg
Höjd mellan batterihyllor 340 mm
Maximal batterihöjd inklusive batteripolerna 240 mm
QR code for this page

Var det här till hjälp?