990-66229A-038

線上存取您的產品手冊

在此尋找適用於您特定 UPS 的 UPS 手冊、提交圖紙和其他文件:

從 UPS 顯示器上的主功能表,點選「 數位體驗」,然後掃描 QR 代碼


或者

在您的網頁瀏覽器上輸入:https://www.go2se.com/ref= 加上您產品的商業料號。
範例: https://www.go2se.com/ref=E3SP10KH

在此尋找 UPS 手冊、相關輔助產品手冊和選用手冊:

掃描 QR 代碼即可進入 Easy UPS 3S Pro 線上手冊入口網站:

https://www.productinfo.schneider-electric.com/easyups3s_pro_iec/

您可以在此找到 UPS 安裝手冊、UPS 操作手冊和 UPS 技術規格,還能查看輔助產品和選用項目的安裝手冊。

此線上手冊入口網站適用於所有裝置,更提供了數位頁面、入口網站中不同文件的搜尋功能,以及可供離線使用的 PDF 下載。

在此瞭解更多 Easy UPS 3S Pro 的資訊:

前往 https://www.se.com/ww/en/product-range/319433188 深入了解此產品。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?