990-66229A-038

連結訊號線

10-20 kVA UPS 訊號連接端子概述

30-40 kVA UPS 訊號連接端子概述

  1. 網路管理卡 (NMC) 插槽

  2. 選用乾接觸板的插槽

  3. 冷啟動按鈕(選用)

  4. 並聯連接埠

  5. USB 連接埠(服務專用)

  6. RS485 連接埠

  7. CAN

  8. 輸入接點與輸出繼電器(乾接點)

注: 將訊號纜線與電源線分開佈線,然後將 Class 2/SELV 纜線 (A 至 C、E 至 H) 與 non-Class 2/non-SELV 纜線分開佈線。非 2 級/非 SELV 纜線 (D) 的額定電壓應為 300 V。
注: 訊號纜線的建議尺寸為 0.5 mm2

注: Modbus 纜線的長度上限為 80 公尺。

注: 如要深入了解 SELV 和非 SELV 纜線佈線,請參閱下圖。

10 - 20 kVA UPS 的 SELV 和非 SELV 纜線佈線



30 - 40 kVA UPS 的 SELV 和非 SELV 纜線佈線

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?