反向供電保護
![]() |
---|
小心觸電、爆炸、電弧
若系統的標準設計不包含反向供電保護,則必須使用自動隔離裝置(如具跳脫功能的斷路器、開關或接觸器),以防止隔離裝置輸入端出現危險電壓或能量。該裝置必須符合
IEC 62040-1 或 UL1778 第五版(依當地適用標準而定)的相關要求。裝置的額定值和控制必須符合本手冊的規格。
不遵守此等規定會引致死亡或重傷。
|
當 UPS 輸入是以外部隔離器(隔離器斷開時,隔離零線)連接時;又或當自動反向供電隔離是於外部連上系統,或連上 IT 配電系統時,必須於 UPS 輸入接線端子上黏貼標籤,且使用者必須針對遠離 UPS 區域所安裝的所有主電源隔離器,以及這些隔離器與 UPS 之間的外部接點上黏貼標籤。標籤應註明下列文字(或 UPS 系統所安裝國家/地區可理解之語言表達的等效文字):
![]() |
---|
小心觸電、爆炸、電弧
存在電壓反向饋電風險。在操作此電路之前:請隔離
UPS,並檢查所有端子以及保護性接地之間是否仍存在危險電壓。
不遵守此等規定會引致死亡或重傷。
|
UPS 系統中必須安裝額外的外部隔離裝置。磁接觸器或具有並聯跳脫功能的斷開裝置可用於此用途。
隔離裝置必須能夠承受於 規格 所述的電特性。