990-66229A-038

連接 10-20 kVA UPS 中的電源線

  1. 請確認所有中斷連線裝置均設為關閉(斷開)位置。
  2. 移除導線盒蓋。

    背部視圖

  3. 請移除端子排上的透明保護蓋。

    背部視圖

  4. 單一主電源系統:執行下列其中一項以準備接地系統:
    • TN-C 接地系統:L 型跳線已隨附於安裝手冊的紙袋內。從端子台移除第四個 V 型跳線,然後在相同位置換上所提供的 L 型跳線。

      背部視圖 - TN-C 接地系統(單一主電源)

    • 非 TN-C 接地系統:不需要採取任何行動來準備接地系統。

  5. 雙重主電源系統:執行下列其中一項以準備接地系統:
    • TN-C 接地系統:L 型跳線已隨附於安裝手冊的紙袋。移除接線端子上的四個 V 型跳線,並將提供的 L 型跳線安裝在接線端子的第四個位置。

      背部視圖 - TN-C 接地系統(雙主電源)

    • 非 TN-C 接地系統:從接線端子移除四個 V 型跳線。

      背部視圖 - 非 TN-C 接地系統(雙主電源)

  6. 切開纜線刷孔。 

    背部視圖

  7. 穿過導線盒下方舖設電源線。
  8. 將 PE 纜線接至 PE 端子。

    背部視圖

  9. 連接電池纜線(+、N、 -)和輸出纜線(L1、L2、L3、N)。
  10. 連接輸入電纜(L1、L2、L3、N)及旁路電纜(L1、L2、L3、N)(適用於雙重主電源系統)。
  11. 重新安裝接線端子上的透明保護蓋。

    背部視圖

  12. 重新安裝導線盒蓋。

    背部視圖

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?