990-66229A-038

擺放 UPS

危險
小心觸電、爆炸、電弧
請務必妥善固定 UPS 以防止移動。將 UPS 運送至目的地後,請重新安裝 UPS 的前、後運輸支架,然後將其安裝在地上。
不遵守此等規定會引致死亡或重傷。
  1. 將 UPS 移至最終擺放位置,然後鎖定腳輪。
  2. 將前運輸托架(圖中標記為 (B) - 在接收和拆封 UPS 時拆除)重新安裝在 UPS 上。
  3. 將後方運輸支架(圖中標記為 (B) - 在接收和拆封 UPS 時拆除)重新安裝在 UPS 上。

    背部視圖

  4. 根據前後運輸支架在地板上標示錨定孔位置。
  5. 將 UPS 移至側邊,然後以包裝袋(圖中標記為 (A))蓋住 UPS。
  6. 根據國家及當地要求鑽下固定孔。前後運輸支架的孔徑為 ø10 mm。
  7. 將 UPS 移至最終位置。
  8. 捲起包裝袋的前側(圖中標示 (A)),讓 UPS 的前底部空出來。
  9. 將前運輸支架(圖中標示 (B))安裝到地上。使用適合地板類型的硬體 - 支架上的孔徑為 ø10 mm。需要使用 M8 強度等級 8.8 的硬體。

    10-20 kVA UPS

    30-40 kVA UPS

  10. 捲起包裝袋的後側(圖中標示 (A)),讓 UPS 的後底部空出來。

    背部視圖

  11. 將後運輸支架(圖中標示 (B))安裝到地上。使用適合地板類型的硬體 - 支架上的孔徑為 ø10 mm。需要使用 M8 強度等級 8.8 的硬體。

    10-20 kVA UPS 的背部視圖

    30-40 kVA UPS 的背部視圖

  12. 取下包裝袋(圖中標示 (A)),並妥善保存以供後續使用。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?