990-66229A-038

連接開關設備和第三方輔助產品的訊號纜線

注: 將訊號線與電源線分開佈線,然後將 Class 2/SELV 線與 non-Class 2/non-SELV 線分開佈線。
注: 電池溫度感應器 (E3SOPT003) 為選用套件。
  1. 選用:將電池溫度感應器安裝在電池解決方案中。在電池櫃內,將電池溫度感應器安裝於電池櫃的頂角位置。
    警告
    謹防火災
    按照說明的位置安裝電池溫度感應器,以確保正確測量溫度。
    不遵守此等規定可引致死亡、重傷或設備損傷。
  2. 將電池溫度感應器纜線從電池解決方案引導至 UPS,然後如圖進行連接。
    注: 電池溫度感應器纜線屬於第 2 級/SELV。第 2 級/SELV 電路必須與主電路隔離。
  3. 從電池解決方案中的電池斷開裝置連接訊號纜線,以將分流跳脫連接到 UPS。依照圖表所示,連接內部 24 V 直流電源。UPS 可以連接並監控一個電池斷開裝置。
    1. 將電池斷開裝置連接到 UPS 的端子 J3。
    注: 下圖和表格展示了電池斷開裝置跳脫連接與內部 24 VDC 電源和引腳的連接方式。

    電池斷開裝置跳脫與內部 24 VDC 電源的連接方式

    電池斷開裝置的 J3 引腳連接

    纜線的尺寸應考量纜線壓降和分流跳脫器製造商的建議。

  4. 將訊號纜線從開關裝置中的輔助觸點連接至 UPS 輸入觸點。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?