990-66229A-038

將訊號線連接至輸入接點與輸出繼電器

  1. 將建築物 EPO 第 2 級/SELV 訊號線連接至 UPS 上的端子 J2-3 和 J2-4。EPO 電路屬於第 2 級/SELV。第 2 級/SELV 電路必須與主電路隔離。如果無法確認電路為第 2 級/SELV,切勿將任何電路連接至 EPO 端子排。
  2. 將第 2 級/SELV 訊號纜線連接至 UPS 的輸入接點與輸出繼電器。如果無法確認電路為第 2 級/SELV,切勿將任何電路連接到輸入觸點。
  3. 將輔助產品的訊號線連接到 UPS。請遵循輔助產品手冊中的指示。
端子 功能 圖表
J1-1 可調式輸出
(30 VDC / 3 A)
NC
J1-2 NO
J1-3 COM
J2-1 可調式輸入
(24 VDC / 1 mA)
輸入_3
J2-2 GND
J2-3 EPO 常閉
(24 VDC / 1 mA)
EPO NC
J2-4 +24 V
J3-1 可調式輸出
(24 VDC / 400 mA)
+24_DRY
J3-2 GND
J3-3 可調式輸入
(24 VDC / 1 mA)
輸入_2
J3-4 GND
J3-5 環境溫度訊號 溫度 2
J3-6 Temp_COM
J4-1 外部電池溫度訊號 溫度 1
J4-2 Temp_COM
J4-3 可調式輸入* /
(24 VDC / 1 mA)
輸入_1
J4-4 — (24 VDC / 400 mA) +24 V
J4-5 — (24 VDC / 400 mA) +24 V
J4-6 GND
J5-1 可調式輸出
(30 VDC / 3 A)
NC
J5-2 NO
J5-3 COM
J5-4 旁路反向供電跳脫
(30 VDC / 3 A)
NC
J5-5 NO
J5-6 COM
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?