990-5940G-012

Contacts d'entrée et relais de sortie

Contacts d'entrée

NOTE: Le port J2 est réservé pour le capteur de température de batterie interne installé en usine.

Les raccordements d'entrée sont considérés comme étant de 24 V CC classe 2/TBTS.

Contacts en entrée pour les ASI avec batteries

Relais de sortie

Connexion des relais de sortie : VAC 3A/240 maximum.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?