990-5940G-012

Recommandation des tailles de vis et cosses

Section de câble (mm²)

Taille de vis

Type de cosse

Remarque

6

M5

KST TLK6-5

Si le type de cosse recommandé n'est pas disponible, utilisez un type de cosse M5 local pour le remplacer.

8

M5

KST RNBS8-5

10

M6

KST TLK10-6

Si le type de cosse recommandé n'est pas disponible, utilisez un type de cosse M6 local pour le remplacer.

16

M6

KST TLK16-6

25

M6

KST DRNB6-25

35

M6

KST TLK35-6

50

M8

KST TLK50-8

Si le type de cosse recommandé n'est pas disponible, utilisez un type de cosse M8 local pour le remplacer.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?