DOCA0248ES-16

Limitaciones de la versión de firmware 002.004.000

En este tema se describen las limitaciones específicas de la versión más reciente del firmware. Para ver la lista completa de prestaciones y limitaciones, consulte Rendimiento y limitaciones.

Rendimiento y limitaciones generales

Mantenga el firmware actualizado para permitir que el centro de asistencia al cliente de Schneider Electric acceda de forma remota a las páginas web del Panel Server.

Los certificados de acceso remoto para cada versión de firmware son válidos hasta las fechas indicadas en la tabla.

Versión de firmware del Panel Server Fecha de validez del certificado de acceso remoto

002.004.000

10 de agosto de 2026

002.003.000

07 de mayo de 2026

002.002.001

27 de enero de 2026

002.002.000

27 de enero de 2026

002.001.000

24 de noviembre de 2025

Para obtener más información acerca de la actualización del firmware, consulte DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guía del usuario.

Limitaciones en modelos de dispositivos personalizados

  • Compatibilidad con modelos personalizados existentes después de una actualización de firmware:

    • Debido a la actualización del formato de los modelos de dispositivos personalizados, los modelos creados antes de octubre de 2025 no pueden importarse en Panel Server desde la herramienta EPC Web. El formato actualizado para los modelos de dispositivos personalizados es compatible con la versión de firmware de Panel Server 002.004.000 o posterior.

      Para obtener información sobre la creación y modificación de modelos de dispositivos personalizados en la herramienta EPC Web, consulte EPC Web.

    • Las versiones actuales y disponibles de los modelos en Panel Server se indican con un icono de formato obsoleto en la tabla de modelos de dispositivos personalizados de las páginas web de Panel Server. Se siguen admitiendo.

    • El cambio entre versiones en las páginas web de Panel Server dependerá del formato de las versiones actuales y disponibles, tal como se indica en la tabla siguiente:

      Versión actual Versión disponible ¿Puede cambiarse?

      Formato obsoleto

      Formato obsoleto

      Formato obsoleto

      Formato actualizado

      Formato actualizado

      Formato obsoleto

      No

      Formato actualizado

      Formato actualizado

    Para obtener una explicación detallada de los modelos de dispositivos personalizados compatibles y las acciones asociadas, consulte Modelos personalizados para dispositivos Modbus aguas abajo en DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guía del usuario.

  • Publicar la identificación del dispositivo dinámicamente: Panel Server recupera los datos de identificación de los dispositivos dinámicamente desde el dispositivo, con las siguientes excepciones:

    • Nombre de la aplicación de usuario

    • Familia de dispositivos

    Los siguientes valores estáticos en modelos de dispositivos personalizados no son compatibles con Panel Server:

    • Revisión de hardware

    • Revisión de software

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?