DOCA0248DE-16

Einschränkungen für die Firmwareversion 002.004.000

In diesem Abschnitt werden die für die neueste Firmwareversion geltenden Einschränkungen beschrieben. Eine vollständige Liste der Leistungen und Einschränkungen finden Sie unter Leistungen und Einschränkungen.

Allgemeine Leistungen und Einschränkungen

Halten Sie die Firmware auf dem neuesten Stand, um dem Customer Care Center von Schneider Electric den Fernzugriff auf die Panel Server-Webseiten zu ermöglichen.

Fernzugriffszertifikate für jede Firmwareversion sind bis zu den in der Tabelle angegebenen Daten gültig.

Panel Server-Firmwareversion Gültigkeitsdatum des Fernzugriffszertifikats

002.004.000

10. August 2026

002.003.000

07. Mai 2026

002.002.001

27. Januar 2026

002.002.000

27. Januar 2026

002.001.000

24. November 2025

Weitere Informationen zur Firmwareaktualisierung finden Sie im Dokument DOCA0172••, EcoStruxure Panel Server - Benutzerhandbuch.

Einschränkungen für benutzerdefinierte Gerätemodelle

  • Rückwärtskompatibilität mit vorhandenen benutzerdefinierten Modellen nach einer Firmwareaktualisierung:

    • Aufgrund des aktualisierten Formats benutzerdefinierter Gerätemodelle können Modelle, die vor Oktober 2025 erstellt wurden, nicht aus dem EPC-Webtool in Panel Server importiert werden. Das aktualisierte Format für benutzerdefinierte Gerätemodelle ist kompatibel mit Panel Server-Firmwareversionen ab 002.004.000.

      Informationen zum Erstellen und Ändern von benutzerdefinierten Gerätemodellen im EPC-Webtool finden Sie unter EPC Web.

    • Bestehende aktuelle und verfügbare Versionen von Modellen in Panel Server sind in der Tabelle der benutzerdefinierten Gerätemodelle auf den Panel Server-Webseiten mit einem Symbol für veraltete Formate gekennzeichnet. Sie werden weiterhin unterstützt.

    • Der Wechsel zwischen Versionen auf den Panel Server-Webseiten hängt vom Format der aktuellen und verfügbaren Versionen ab, wie in der folgenden Tabelle angegeben:

      Aktuelle Version Verfügbare Version Kann umgeschaltet werden?

      Veraltetes Format

      Veraltetes Format

      Ja

      Veraltetes Format

      Aktualisiertes Format

      Ja

      Aktualisiertes Format

      Veraltetes Format

      Nein

      Aktualisiertes Format

      Aktualisiertes Format

      Ja

    Eine detaillierte Beschreibung der unterstützten benutzerdefinierten Gerätemodelle und der zugehörigen Aktionen finden Sie unter Benutzerdefinierte Modelle für nachgeschaltete Modbus-Geräte im Dokument DOCA0172••, EcoStruxure Panel Server - Benutzerhandbuch.

  • Dynamische Veröffentlichung der Geräteidentifikation: Panel Server ruft die Identifikationsdaten für Geräte dynamisch aus dem Gerät ab, mit den folgenden Ausnahmen:

    • Benutzerdefinierter Anwendungsname

    • Gerätefamilie

    Die folgenden statischen Werte in benutzerdefinierten Gerätemodellen werden von Panel Server nicht unterstützt:

    • Hardwareversion

    • Software-Revision

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?