Novas funcionalidades
-
Quando a publicação de dados é ativada por qualquer método, o último mês de amostragem é publicado pelo método selecionado.
-
Introdução de dois novos modelos Wired by Design (PAS600LWD e PAS600PWD). Estes modelos não têm um chipset sem fios nativo que impeça a utilização de comunicações Wi-Fi e a ligação a dispositivos sem fios IEEE 802.15.4.
-
Melhoramento na gestão de modelos personalizados: pode atualizar um modelo personalizado existente para uma nova versão e propagar as alterações aos dispositivos associados sem eliminar e voltar a detetar os dispositivos associados.
Para obter mais informações sobre a importação de atualizações de modelos personalizados, consulte DOCA0172PT EcoStruxure Panel Server - Manual do utilizador.
-
Em determinados dispositivos, o número de dispositivos suportados em simultâneo aumentou para 85. Para obter mais informações, consulte Funcionalidades gerais.
-
O período de comunicação de um dispositivo sem fios pode ser definido ao nível do dispositivo da família (por exemplo, para todos os sensores) ou individualmente, dispositivo por dispositivo para fornecer uma melhor granularidade. Para dispositivos sem fios relacionados com energia, é possível definir individualmente 2 segundos como o período de comunicação.
-
Controlo de saída da nuvem: esta função permite gerir ordens de controlo de saída remotas de uma aplicação na nuvem para um dispositivo de E/S de controlo do PowerTag emparelhad com o Panel Server. Pode ativar ou desativar a função nas páginas Web do Panel Server.
-
As definições de Modbus Serial estão disponíveis para registos Modbus através do endereço Modbus 255. Podem ser consultados os seguintes parâmetros:
-
Endereço Modbus: fixado em 255
-
Paridade
-
Velocidade de transmissão
-
Número de bits de paragem
Para obter mais informações, consulte DOCA0241EN EcoStruxure Panel Server - Modbus File
-
-
Melhoria no processamento da configuração remota incorreta. Na receção, a configuração remota é pré-analisada e os erros são armazenados nos registos.
Se o Panel Server não conseguir executar a configuração incorreta, o Panel Server para a publicação de dados para permitir que a aplicação na nuvem verifique os registos e obtenha os detalhes. O ícone de serviço na nuvem é laranja.
-
Melhorias de leitura dos registos Modbus:
-
Ler o conteúdo dos registos dos dispositivos Modbus TCP/IP ligados a jusante a partir do Panel Server
-
Código de função de leitura adicional FC01, estado das bobinas de leitura
-
Estão disponíveis outros formatos além do hexadecimal.
-
-
Melhoramentos da experiência do utilizador da página Web do Panel Server:
-
Nas páginas , estão disponíveis as seguintes melhorias:
-
Na página , após a atualização automática, a apresentação da tabela mantém a vista apresenta em vez de mudar para o início da tabela.
-
Na página , os dados de energia ativa são apresentados nas primeiras colunas de dados para uma melhor visibilidade.
-
A ordenação de colunas está disponível clicando no ícone na linha de cabeçalho de cada coluna:
-
-
No estado , as informações estão disponíveis Entrada/saída de um dispositivo PowerTag Control sem fios.
-
Em todas as páginas onde as definições podem ser alteradas, a mensagem pop-up de saída oferece a opção de continuar a guardar ou não as alterações de definição.
-
As unidades de energia são apresentadas de maneira mais consistente:
-
Na página de descrção geral Monitorização e controlo e na página de widgets (disponível clicando num dispositivo):
-
A energia ativa é apresentada em KWh, sem casas decimais.
-
A energia aparente é apresentada em KVah, sem casas decimais.
-
A energia reativa é apresentada em KWh, sem casas decimais.
-
-
-
Melhoria na visualização do ecrã: ao clicar fora de uma vista de dispositivo pré-selecionado, pode regressar a esse ecrã para manter a vista.
-