DOCA0178PT-21

Novas funcionalidades da versão de firmware 002.004.000

  • Melhorias de segurança em EcoStruxure Panel Server:

    • Patch de segurança

  • Zona adicionada aos dados de contextualização de todos os dispositivos.

    Os dispositivos podem ser agrupados por Zona na Lista de dispositivos nas seguintes páginas Web:

    • Monitorização e controlo

    • Gestão de dados

    NOTA: Os dados de Zona não são publicados na Nuvem ou em servidores SFTP ou HTTPS e não são exportados numa exportação csv local ou numa exportação de dados de tendências.

    Para obter mais informações sobre como criar, modificar, eliminar zonas e atribuição de dispositivos a uma zona, consulte DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Manual do utilizador.

    NOTA: A zona de carga já não está disponível para Disjuntores associados. Em vez disso, a zona é adicionada nos dados de contextualização. Os nomes existentes da zona de carga não são migrados para os dados de contextualização da zona .
  • "Introdução de uma estratégia dinâmica de verificação de tempo limite de ligação, para ajudar a evitar a sobrecarga da rede de comunicação Modbus. Quando um dispositivo passa para o estado Não ligado, o verificador de ligação utiliza uma estratégia de atraso incremental (duplicação do período de verificação) para gerir os intervalos de verificação da ligação O intervalo de verificação aumenta progressivamente da seguinte forma:

    • 30 segundos

    • 1 minuto

    • 2 minutos

    • 4 minutos

    • 8 minutos

    • 15 minutos (valor máximo)

    Assim que o intervalo de verificação atinge 15 minutos, o sistema continua a efetuar verificações a este intervalo até ser detetada uma alteração no estado de integridade do dispositivo e este regressar para o estado Ligado. O intervalo de verificação regressa para o período de comunicação definido para o dispositivo.

  • Suporte para o novo formato de modelos de dispositivos personalizados criados na ferramenta EPC Web. O novo formato inclui as seguintes caraterísticas:

    • Valores enumerados para as medições, com base num dicionário partilhado entre a ferramenta Web EPC e EcoStruxure Panel Server. Quando criar o modelo personalizado na ferramenta EPC Web, verifique na documentação do dispositivo se os valores de medição selecionados estão corretos para a medição.

      NOTA: Se houver uma incompatibilidade, a medição é apresentada nas páginas Web Panel Server como “Sem dados” e com um ícone a indicar que o valor da medição de dados está desatualizado ou inválido.
    • Os dados de identificação de um dispositivo associado a um modelo de dispositivo personalizado são recuperados dinamicamente a partir do próprio dispositivo.

    Para obter mais informações, consulte Limitações dos modelos de dispositivos personalizados

  • Suporte para as seguintes novas medições da qualidade do ar geridas através de um modelo de dispositivo personalizado:

    • Compostos orgânicos voláteis (em percentagem)

    • Partículas de diâmetro igual ou inferior a 1,0 μm (em percentagem)

    • Partículas de diâmetro igual ou inferior a 2,5 μm (em percentagem)

    • Partículas de diâmetro igual ou inferior a 4,0 μm (em percentagem)

    • Partículas de diâmetro igual ou inferior a 10 μm (em percentagem)

    • Pressão (em Pa)

    • Nível de pressão sonora (em dB)

    • Iluminância (em lx)

    • Concentração de formaldeídos (em percentagem)

    • Concentração de NO e NO2 (em percentagem)

  • Recomendações para otimizar as redes com dispositivos Modbus adicionados a DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Manual do utilizador.

Funcionalidades avançadas:

  • Adição da gestão da função de varrimento para dispositivos sem fios IEEE 802.15.4. A função de varrimento dos dispositivos ligados pode ser desativada ou ativada, dependendo do dispositivo. Quando está desativada, ajuda a evitar interferências noutros dispositivos sem fios IEEE 802.15.4. É importante compreender as consequências desta ação antes de desativar a função. Para obter mais informações, consulte DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Manual do utilizador.

Novos dispositivos suportados

  • O PowerTag Energy A9MEM1575 está em conformidade com as normas IEC e UL.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.