DOCA0178FR-18

Nouvelles fonctionnalités

  • Lorsque la publication de données est activée (quelle que soit la méthode utilisée), le dernier mois de données échantillonnées est publié par la méthode sélectionnée.

  • Introduction de deux nouveaux modèles Wired by Design (PAS600LWD et PAS600PWD). Ces modèles n'ont pas de chipset sans fil natif empêchant l'utilisation de la communication Wi-Fi et la connexion aux appareils sans fil IEEE 802.15.4.

  • Amélioration de la gestion des modèles personnalisés : vous pouvez mettre à jour un modèle personnalisé existant vers une nouvelle version et propager les modifications aux appareils associés sans supprimer puis détecter à nouveau ces derniers.

    Pour plus d'informations sur l'importation de mises à jour de modèles personnalisés, consultez DOCA0172FR EcoStruxure Panel Server - Guide utilisateur.

  • Le nombre d'appareils pris en charge simultanément passe à 85 pour certains appareils. Pour plus d'informations, consultez la section Fonctions générales.

  • La période de communication d'un appareil sans fil peut être définie au niveau de la famille d'appareils (par exemple, pour tous les capteurs) ou individuellement pour chaque appareil afin d'offrir une meilleure granularité. Pour les appareils sans fil liés à l'énergie, il est possible de définir individuellement 2 secondes comme période de communication.

  • Contrôle de sortie à partir du cloud : cette fonction vous permet de gérer les ordres de contrôle de sortie à distance depuis une application cloud vers un équipement PowerTag Control IO apparié au Panel Server. Vous pouvez activer ou désactiver la fonction dans les pages Web Panel Server.

  • Les paramètres Modbus série sont disponibles pour les registres Modbus via l'adresse Modbus 255. Les paramètres suivants peuvent être consultés :

    • Adresse Modbus : fixée à 255

    • Parité

    • Vitesse de transmission

    • Nombre de bits d'arrêt

    Pour plus d'informations, consultez DOCA0241EN EcoStruxure Panel Server - Modbus File

  • Amélioration du traitement des configurations distantes incorrectes. A la réception, la configuration distante est pré-analysée et les erreurs sont enregistrées dans les journaux.

    Si le Panel Server ne parvient pas à exécuter la configuration incorrecte, le Panel Server interrompt la publication des données pour permettre à l'application cloud de vérifier les journaux et d'en récupérer les détails. L'icône du service cloud est orange.

  • Améliorations de la lecture des registres Modbus :

    • Lecture du contenu des registres des équipements Modbus TCP/IP connectés en aval du Panel Server

    • Code de fonction de lecture supplémentaire FC01 Lecture de l'état des bobines

    • D'autres formats que l'hexadécimal sont disponibles.

  • Amélioration de l'expérience utilisateur dans les pages Web Panel Server :

    • Les améliorations suivantes ont été apportées dans les pages Surveillance et contrôle :

      • Dans la page Données avancées, après une actualisation automatique, l'affichage de la table conserve la vue en cours au lieu de retourner au début de la table.

      • Dans la page Données avancées, les données d'énergie active sont affichées dans les premières colonnes de données pour une meilleure visibilité.

      • Le tri de colonnes est disponible en cliquant sur l'icône dans la ligne d'en-tête de chaque colonne :

        • Les données de la colonne peuvent être triées
        • Les données de la colonne sont triées en ordre alphabétique ou numérique décroissant
        • Les données de la colonne sont triées en ordre alphabétique ou numérique croissant

    • Dans Maintenance > Communication des équipements, des informations d'état sont disponibles pour l'E/S d'un appareil PowerTag Control sans fil.

    • Dans toutes les pages où les paramètres peuvent être modifiés, le message contextuel de sortie permet de continuer en enregistrant ou pas les modifications.

    • Affichage plus cohérent des unités d'énergie :

      • Dans la page Surveillance et contrôle de vue d'ensemble et la page de widgets associée (disponible en cliquant sur un équipement) :

        • L'énergie active est affichée en KWh, sans décimales.

        • L'énergie apparente est affichée en kVah, sans décimales.

        • L'énergie réactive est affichée en KVarh, sans décimales.

    • Amélioration de l'affichage à l'écran : lorsque vous cliquez en dehors d'une vue d'appareil présélectionnée, la vue est conservée lors du retour à cet écran.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?