DOCA0178PT-21

Gateway Panel Server Universal

O Panel Server Universal é um gateway multifunções de elevado desempenho, utilizado para obter dados de dispositivos IEEE 802.15.4 e Modbus.

Panel Server Universal é um concentrador de dados para dispositivos sem fios e dispositivos Modbus com fios (consulte a lista detalhada).

O Panel Server Universal está disponível com várias fontes de alimentação:

  • PAS600: 110 - 277 Vca/Vcc

  • PAS600L, PAS600LWD: 24 Vcc

  • PAS600T: 110-240 Vca/Vcc

  • PAS600PWD: Power over Ethernet (PoE)

O Panel Server Universal inclui as seguintes funcionalidades:

  • Duas portas 10/100BASE-T Ethernet RJ45

  • Conetividade Modbus TCP/IP a montante (ligação de extremidade)

  • Conetividade Wi-Fi a montante

  • Ponto de acesso Wi-Fi

  • Conetividade Modbus TCP/IP a jusante

  • Conetividade IEEE 802.15.4 a jusante

  • Conetividade Modbus-SL a jusante

  • Duas entradas digitais (PAS600L, PAS600LWD)

  • Antena de Wi-Fi interna

  • Porta de antena externa IEEE 802.15.4 (apenas para HW: V2.0 PAS600, PAS600L)

  • Armazenamento de dados

  • Compatível com as seguintes ferramentas de colocação em funcionamento do Panel Server e dispositivos ligados:

    • Software EcoStruxure Power Commission

    • Páginas Web do EcoStruxure Panel Server

  • Compatível com as seguintes aplicações na nuvem da Schneider Electric:

    • EcoStruxure Energy Hub

    • EcoStruxure Asset Advisor

    • EcoStruxure Resource Advisor

Convenção

O EcoStruxure Panel Server é doravante referido como Panel Server.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.