DOCA0178PT-21

Novas funcionalidades da versão de firmware 002.003.000

  • Melhorias de segurança em EcoStruxure Panel Server:

    • Patch de segurança

  • Adição de suporte para um dispositivo serial Modbus associado a vários medidores. Os medidores devem partilhar a mesma ID de unidade e devem ser adicionados utilizando modelos personalizados. Por exemplo, o medidor de multicircuitos Rayleigh pode ser configurado como:

    • 2 circuitos trifásicos, utilizando 2 modelos personalizados específicos

    • Ou 6 circuitos monofásicos, utilizando 6 modelos personalizados específicos

    Os 2 ou 6 circuitos são adicionados manualmente ao Panel Server como dispositivos Modbus em Definições > Dispositivos Modbus > Modbus TCP/IP > Adição manual, uilizando um modelo personalizado específico para cada circuito. Os 2 ou 6 dispositivos têm de partilhar os mesmos:

    • ID da unidade

    • Endereço IP

    • Porta

  • Código lógico introduzido INT64ToFloat32 para converter valores INT64 em valores Float32.

  • Os seguintes modelos obsoletos de dispositivos integrados Modbus já não são suportados:

    • apas

    • bpas

    • bcpm a

    • bcpm b

    • bcpm c

    • masterpact_nt_nw_a (MasterPacT NT/NW com MicroLogic A ligado diretamente à linha de série BCM ULP sem interface IFE/IFM)

    • masterpact_nt_nw_e (MasterPacT NT/NW com MicroLogic E ligado diretamente à linha de série BCM ULP sem interface IFE/IFM)

    • masterpact_nt_nw_h (MasterPacT NT/NW com MicroLogic H ligado diretamente à linha de série BCM ULP sem interface IFE/IFM)

    • masterpact_nt_nw_p (MasterPacT NT/NW com MicroLogic P ligado diretamente à linha de série BCM ULP sem interface IFE/IFM)

    Os dispositivos associados a estes modelos obsoletos são listados posteriormente como dispositivos desconhecidos. Os alarmes históricos são retidos.

    Se utilizar estes modelos de dispositivo, exporte os dados associados antes de atualizar o firmware Panel Server. Após a atualização do firmware, remova os dispositivos desconhecidos e adicione-os manualmente criando um modelo de dispositivo personalizado ou utilizando um modelo integrado existente. Consulte a lista de disjuntores suportados e unidades de disparo associadas.

  • As seguintes medições associadas aos dispositivos de MasterPacT MTZ já não são suportadas:

    • Durabilidade total do disjuntor

    • Razão de desgaste da carga de serviço do disjuntor

    • Número de operações com carga > 0

    • Relação de desgaste de vida útil do disjuntor (com e sem carga)

  • Gestão de medições de disjuntores MasterPacT MTZ ligados através de interfaces IFE, EIFE ou IFM. Atualize a interface para a versão com suporte mais recente para garantir a apresentação correta dos dados:

    • Para interfaces IFE e EIFE, atualize a interface para a versão de firmware 003.009.010 ou posterior

    • No que respeita às interfaces IFM, atualize a interface para a versão de firmware 003.001.010 ou posterior

  • Estão disponíveis definições Modbus adicionais para registos Modbus através do endereço Modbus 255. Podem ser consultados os seguintes parâmetros:

    • Definições do servidor TCP/IP Modbus:

      • Tempo limite da mensagem do servidor Modbus TCP/IP)

    • Definições do cliente TCP/IP Modbus:

      • Tempo limite do cliente Modbus TCP/IP

      • Tempo limite da mensagem do pedido do cliente TCP/IP Modbus

    • Definições de Modbus SL para comunicação a jusante:

      • Intervalo de silêncio após o fim do pacote Modbus SL

      • Atraso entre pacotes Modbus SL

      • Ligar/desligar a resistência de terminação RS485

      • Estado da linha de transmissão

    • Definições do cliente Modbus SL

      • Tempo limite da mensagem do pedido Modbus SL

  • No que respeita às entradas digitais Panel Server integradas e configuradas como Contador de impulsos, Volume de água e Volume de gás pode ser apresentado e publicado com registos Modbus Float32 para melhorar a precisão para três casas decimais. Os registos Modbus INT64 existentes também estão disponíveis. Para obter mais informações, consulte DOCA0241EN EcoStruxure Panel Server - Modbus File.

Novos dispositivos sem fio suportados

  • As seguintes referências dos sensores de temperatura sem fios PowerLogic Thermal Tag

    • Sensor térmico sem fios autoalimentado SPTH150S

    • Sensor térmico sem fios autoalimentado com 3 sondas SPTH150M

    • Sensor térmico sem fios com 4 sondas SPTH200M

  • As seguintes referências de Acti9 Active iCV40H ARC sem alarme de proteção contra sobretensão:

    • A9TDNC606

    • A9TDNC610

    • A9TDNC616

    • A9TDNC625

    • A9TDNC632

    • A9TDNC640

    • A9TDND606

    • A9TDND610

    • A9TDND616

    • A9TDND620

    • A9TDND625

    • A9TDND632

Novos dispositivos Modbus suportados

  • As seguintes referências dos medidores de energia PowerLogic EM3100, EM3200, EM3300, EM3400 e EM3700. Os dispositivos podem ser detetados pelo Panel Server utilizando o modelo de dispositivo integrado em3000:

    • METSEEM3122

    • METSEEM3224

    • METSEEM3322

    • METSEEM3424

    • METSEEM3724

Melhoramentos da interface de utilizador

  • Experiência do utilizador melhorada nas páginas do dispositivo com a adição de um ícone para recolher o painel esquerdo (árvore de dispositivos), maximizando o espaço no ecrã.

  • Cabeçalho da página Web melhorado com reorganização da apresentação do estado do serviço. A lista pendente de serviços no cabeçalho da página fornece um resumo do estado através de um ícone e uma ligação para a página Definições de cada serviço.

  • Em Definições > Dispositivos Modbus > Adição de dispositivo > Adição manual, foi adicionada uma função de pesquisa na lista Dispositivo para facilitar a procura de dispositivos.

  • Em Monitorização e controlo > Vista de vários dispositivos, Gama de dispositivos, foram adicionadas informações sobre o intervalo de dispositivos à Vista geral para melhorar o contexto.

  • Experiência do utilizador melhorada em Definições > Dispositivos sem fios > Deteção, com a adição de texto para esclarecer a utilização dos métodos de deteção

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.