DOCA0178PT-20

Atualização de firmware com as páginas Web do EcoStruxure Panel Server

Para atualizar o firmware com as páginas Web do Panel Server, proceda da seguinte forma:

  1. Certifique-se de que o Panel Server é alimentado de maneira contínua durante a atualização de firmware.

  2. Obtenha a versão mais recente do firmware Panel Server e guarde-a no seu PC de uma das seguintes formas:

    • Do Website da Schneider Electric do seu país

      NOTA: Certifique-se de que seleciona a atualização de firmware adequada para o seu modelo Panel Server e versão do hardware.
    • Diretamente da página Manutenção > Atualização do firmware das páginas Web no passo 5 deste procedimento. A atualização de firmware correta adequada para o seu modelo Panel Server é selecionada automaticamente.

  3. Ligue o seu computador ao Panel Server através de um cabo Ethernet ou através de Wi-Fi através do ponto de acesso Wi-Fi. Os procedimentos de ligação estão descritos em DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Manual do utilizador.

  4. Siga o procedimento descrito no DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Manual do utilizador para aceder às páginas Web do Panel Server.

  5. Nas páginas Web do Panel Server, navegue para Manutenção > Atualização do firmware. Pode transferir a atualização de firmware correta a partir da secção Obter o firmware adequado. Clique em Transferir ficheiro para transferi-lo para o seu computador.

  6. Na secção Atualização do firmware, importe o ficheiro de firmware clicando em Importar ficheiro e selecionando o ficheiro de firmware transferido a partir do explorador de ficheiros. Siga as instruções no ecrã.

  7. Reinicie o Panel Server para atualizar o firmware.

    NOTA: Não é possível aceder às páginas Web do Panel Server enquanto o Panel Server estiver a ser reiniciado.

  8. Após a reinicialização, verifique se a versão do firmware é a mais recente para certificar-se de que a atualização está em vigor.

    Se a versão do firmware ainda for a antiga, execute a atualização de firmware novamente.

    Se o problema persistir, entre em contacto com o serviço de apoio ao cliente da Schneider Electric.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?