DOCA0178PT-21

Novas funcionalidades da versão de firmware 002.005.000

  • Melhorias de segurança no EcoStruxure Panel Server:

  • A seleção dinâmica de antena foi adicionada e está disponível quando a antena interna é selecionada. Esta é uma função avançada e está desativada por predefinição. É concebida para utilização com configurações específicas que incluem sensores TH110 e CL110, onde são observados problemas de desvanecimento. Para obter mais informações, consulte DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Manual do utilizador.

  • Os seguintes alarmes são suportados para MasterPacT MTZ com a unidade de controlo MicroLogic Active, unidade E:

    • Proteção contra subtensão, alarme de 1 fase

    • Alarme de proteção contra subtensão em todas as fases

    • Proteção contra sobretensão, alarme de 1 fase

    • Alarme de proteção contra sobretensão em todas as fases

Novos dispositivos suportados

Suporte a dispositivos Modbus TCP/IP, incluindo medidores de energia PowerLogic EM3570 montáveis em calha DIN com ligação Ethernet.

  • METSEEM3570

  • METSEEM3570A

  • METSEEM3570X

  • METSEEM3570AX

Melhorias da interface de utilizador

Melhoria na renderização das seguintes imagens do dispositivo PowerTag:

  • LV434020 PowerTag M250 3P 250A, PowerTag Energy M250, M630 e PowerLogic Tag E-Frame

  • LV434022 PowerTag M630 3P 630A, PowerTag Energy M250, M630 e PowerLogic Tag E-Frame

  • LV434021 PowerTag M250 3P+N 250A, PowerTag Energy M250, M630 e PowerLogic Tag E-Frame

  • LV434023 PowerTag M630 3P+N 630A, PowerTag Energy M250, M630 e PowerLogic Tag E-Frame

Problemas conhecidos

  • Dispositivos afetados pelo problema: até ao momento, gateways PAS800.

    • Frequência: Raro

    • Estado de funcionamento do Panel Server:

      • Funcionalidades com problemas

      • Perda da palavra-passe após a reinicialização

      • A palavra-passe foi redefinida para o valor predefinido após a reinicialização.

    Se afetado, contacte o centro de atendimento ao cliente da Schneider Electric.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.