DOCA0178PT-20

Novas funcionalidades para o modelo 002.000.000

  • Aumento do número máximo de alarmes que podem ser selecionados para publicação de 100 a 500. Entre os 500 alarmes, um máximo de 300 podem ser provenientes de dispositivos Modbus-SL.

  • Adição dos seguintes dispositivos suportados:

    • Dispositivos sem fios:

      • Dispositivo Exiway Light

      • MasterPacT MTZ com MicroLogic Active AP or EP

    • Dispositivos Modbus: Módulo SL/ULP BSCM Modbus

  • O ponto de acesso Wi-Fi permite-lhe ligar à rede Wi-Fi do Panel Server a partir de um smartphone que execute a aplicação móvel Schneider Electric EcoStruxure Power Commission. A partir da aplicação, pode configurar dispositivos ligados.

  • Adição de fuso horário local que pode ser definida em Definições > Geral > Data e hora. Quando é definido, o fuso horário local é utilizado:

    • Para os dados apresentados na página Web Monitorização e controlo

    • Em e-mails sobre alarmes

    • Para dados publicados num servidor SFTP ou HTTPS

    • Para dados exportados num ficheiro local

    O UTC é utilizado para publicar em aplicações na nuvem e registar dados, mesmo quando está definido o fuso horário local.

  • Adição de suporte para protocolo RSTP, que permite topologias robustas de anel Ethernet para aplicações críticas. O RSTP só está disponível se o Panel Server estiver configurado no modo comutado.

  • Adição das seguintes medições suportadas:

    • Volume do vapor (m3)

    • Fluxo de vapor (m3/s)

    • Caudal mássico de vapor (kg/s)

    • Volume do ar (m3)

    • Fluxo de ar (m3/s)

    Estas medições são especificadas num modelo de dispositivo personalizado criado na ferramenta de portal Web EcoStruxure Power Commission e importado para o Panel Server. Os valores de medição estão disponíveis na página Web Monitorização e controlo.

  • Melhoramentos da experiência do utilizador da página Web do Panel Server:

    • Tempo de carregamento das páginas Web melhorado.

    • Melhoramentos da página Gestão de dados:

      • Uma mensagem de faixa fornece informações sobre a finalidade e o resultado da seleção de medições e alarmes.

      • A data e a hora da última atualização dos dados de medição são apresentadas na parte superior da página.

    • Na página Web Monitorização e controlo, foi adicionada a data e a hora da última atualização dos dados de medição na parte superior da página.

    • Na página Manutenção > Atualização do firmware foram adicionadas as seguintes secções:

      • Obter o firmware correto com botão de clique para que possa transferir a atualização de firmware correta do seu Panel Server diretamente para o seu PC.

      • Outras informações com botão de clique para que possa aceder a informações gerais relacionadas com produtos do Panel Server.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?