DOCA0178PT-21

Novas funcionalidades da versão 002.001.000

  • Novo modelo PAS600P lançado com a versão de hardware 002.000.000

  • Suporte para os seguintes comandos da nuvem para dispositivos Exiway Link

    • Localize um dispositivo Exiway Link para torná-lo intermitente durante cinco minutos

    • Desativar ou ativar testes periódicos

    • Iniciar teste funcional

    • Ligar ou desligar a luz

    • Sincronizar dispositivos Exiway Link

  • Adição dos seguintes comandos a partir de páginas Web a dispositivos Exiway Link:

    • Localize um dispositivo Exiway Link para torná-lo intermitente durante cinco minutos

    • Desativar ou ativar testes periódicos

    • Iniciar teste funcional

  • Adição de amostragem e publicação das seguintes medições ambientais em tempo real, dependendo do dispositivo ligado:

    • Tensão da bateria

    • Temperatura interna

    • RSSI link

Melhorias da experiência do utilizador da página Web do Panel Server:

  • Página Monitorização e controlo organizada com duas vistas:

    • Vista de dispositivo: a vista centrada no dispositivo permite-lhe apresentar dados para um dispositivo. Os dados são apresentados como widgets para cada tipo de dados.

    • Vista de vários dispositivos: selecione até 5 dispositivos e 2 tipos de dados para apresentação. A seleção é mantida quando clica fora e regressa. Uma ligação em cada nome de dispositivo apresenta diretamente a vista do dispositivo.

  • Adição da gravidade do alarme na página Gestão de dados para dispositivos individuais.

  • Indicador de estado de ligação do dispositivo sem fios: estado de ligação adicionado a laranja para uma qualidade de ligação reduzida com uma possível perda de comunicação.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.