Neue Funktionen
-
Wenn die Datenveröffentlichung auf eine beliebige Weise aktiviert wird, wird der letzte Monat der erfassten Daten nach der gewählten Methode veröffentlicht.
-
Einführung von zwei neuen Wired by Design-Modellen (PAS600LWD und PAS600PWD). Diese Modelle verfügen nicht über einen nativen WLAN-Chipsatz, der die Verwendung von WLAN-Kommunikation und Verbindung mit IEEE 802.15.4-Wireless-Geräten verhindert.
-
Verbesserung der Verwaltung benutzerdefinierter Modelle: Sie können ein vorhandenes benutzerdefiniertes Modell auf eine neue Version aktualisieren und die Änderungen auf die zugeordneten Geräte übertragen, ohne dass die zugeordneten Geräte gelöscht und neu erkannt werden.
Weitere Informationen zum Importieren von benutzerdefinierten Modellaktualisierungen finden Sie unter DOCA0172DE EcoStruxure Panel Server - Benutzerhandbuch.
-
Die Anzahl der gleichzeitig unterstützten Geräte wurde für bestimmte Geräte auf 85 erhöht. Weitere Informationen finden Sie unter Allgemeine Funktionen.
-
Die Kommunikationsperiode eines Wireless-Geräts kann entweder auf der Gerätefamilienebene (z. B. für alle Sensoren) oder einzeln, Gerät für Gerät, festgelegt werden, um eine bessere Granularität zu gewährleisten. Für energiebezogene Wireless-Geräte ist es möglich, 2 Sekunden als Kommunikationszeitraum individuell einzustellen.
-
Ausgangssteuerung über die Cloud: Mit dieser Funktion können Sie dezentrale Ausgangssteuerbefehle von einer Cloud-Anwendung an ein PowerTag-I/O-Steuerungsgerät, das mit dem Panel Server gekoppelt ist, verwalten. Sie können die Funktion auf den Panel Server-Webseiten aktivieren oder deaktivieren.
-
Die seriellen Modbus-Einstellungen sind für Modbus-Register über die Modbus-Adresse 255 verfügbar. Die folgenden Parameter können eingesehen werden:
-
Modbus-Adresse: festgelegt auf 255
-
Parität
-
Baudrate
-
Anzahl der Stoppbits
Weitere Informationen finden Sie unter DOCA0241EN EcoStruxure Panel Server - Modbus File
-
-
Verbesserung bei der Handhabung einer falschen dezentralen Konfiguration. Beim Empfang wird die dezentrale Konfiguration voranalysiert, und die Fehler werden in den Protokollen gespeichert.
Wenn der Panel Server die falsche Konfiguration nicht ausführen kann, stoppt der Panel Server die Datenveröffentlichung, damit die Cloud-Anwendung die Protokolle überprüfen und die Details abrufen kann. Das Symbol für den Cloud-Dienst ist orange.
-
Verbesserungen beim Lesen der Modbus-Register:
-
Lesen des Inhalts von Registern von Modbus TCP/IP-Geräten, die dem Panel Server nachgeschaltet sind
-
Zusätzlicher Lese-Funktionscode: FC01 Spulenstatus lesen
-
Es sind andere Formate als Hexadezimal sind verfügbar.
-
-
Verbesserte Benutzerfreundlichkeit der Panel Server-Webseite:
-
Auf der Seite sind die folgenden Verbesserungen verfügbar:
-
Auf der Seite wird nach der automatischen Aktualisierung die aktuelle Ansicht der Tabellenanzeige beibehalten, statt zum Tabellenanfang zurückzukehren.
-
Auf der Seite werden die Daten zur Wirkenergie in den ersten Datenspalten angezeigt, um die Sichtbarkeit zu verbessern.
-
Sie können die Spalten sortieren, indem Sie auf das Symbol in der Kopfzeile jeder Spalte klicken:
-
-
Unter sind Statusinformationen für Ein-/Ausgänge eines PowerTag Control-Wireless-Geräts verfügbar.
-
Auf allen Seiten, auf denen Einstellungen geändert werden können, bietet die Popup-Meldung zum Beenden die Möglichkeit, mit oder ohne Speichern der Änderungen fortzufahren.
-
Einheitlichere Anzeige der Energieeinheiten:
-
Auf der Seite Überwachung & Steuerung und auf der Widgets-Seite (verfügbar durch Klicken auf ein Gerät):
-
Auf der Homepage wird die Wirkenergie in kWh ohne Dezimalstellen angezeigt.
-
Die Scheinenergie wird in kVAh ohne Dezimalstellen angezeigt.
-
Auf der Homepage wird die Wirkenergie in kVARh ohne Dezimalstellen angezeigt.
-
-
-
Verbesserung der Bildschirmanzeige: Wenn Sie nicht auf eine vorausgewählte Geräteansicht klicken, wird die Ansicht bei Rückkehr zu diesem Bildschirm beibehalten.
-