DOCA0178ES-21

Actualización de firmware con las páginas web del EcoStruxure Panel Server

Para actualizar el firmware con las páginas web del Panel Server, haga lo siguiente:

  1. Asegúrese de que el Panel Server esté siempre encendido durante la actualización del firmware.

  2. Recupere la última versión del Panel Server y guárdela en su PC de una de las siguientes maneras:

    • Desde el sitio web del Schneider Electric en el país

      NOTA: Asegúrese de seleccionar la actualización de firmware adecuada para el modelo y la versión de hardware de Panel Server.
    • Directamente desde la página Mantenimiento > Actualización de firmware en las páginas web del paso 5 de este procedimiento. La actualización de firmware correcta adecuada para su modelo Panel Server se selecciona automáticamente.

  3. Conecte su PC al Panel Server a través de un cable Ethernet o por Wi-Fi a través del punto de acceso Wi-Fi. Los procedimientos de conexión se describen en DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guía del usuario.

  4. Siga el procedimiento descrito en DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guía del usuario para acceder a las páginas web del Panel Server.

  5. En las páginas web del Panel Server, vaya a Mantenimiento > Actualización de firmware. Puede descargar la actualización de firmware correcta desde la sección Recuperar el firmware adecuado. Haga clic en Descargar archivo para descargarlo en su PC.

  6. En el cuadro Actualización de firmware, importe el archivo de firmware haciendo clic en Importar archivo y seleccione el archivo de firmware descargado desde su explorador de archivos. Siga las instrucciones en pantalla.

  7. Reinicie Panel Server para actualizar el firmware.

    NOTA: No es posible acceder a las páginas web del Panel Server mientras se reinicia el Panel Server.

  8. A continuación, compruebe que la versión del firmware sea la más reciente para saber si la actualización se ha aplicado.

    Si la versión del firmware sigue siendo la antigua, vuelva a actualizar el firmware.

    Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Schneider Electric.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.