DOCA0184ES-07

Completar el cuadro PrismaSeT

Para abrir el selector de rangos de Unidades Funcionales, haga clic en el botón añadir distribución y unidades funcionales>ELEMENTOS MECÁNICOS:

  • Carril DIN y placa frontal modular para el espacio de reserva

  • Barra de tierra

  • Carril DIN y placas para los bornes

  • Placa frontal

Se propone una elección similar mediante un clic con el botón derecho del ratón, una vez seleccionada el envolvente en la cara frontal.

Estos 4 elementos mecánicos pueden ser modificados mediante la selección en la cara frontal y luego un clic derecho en modificar el sistema de instalación.

Para el carril DIN y la placa frontal modular, se propone una modificación de la altura y la posibilidad de añadir placa(s) ciega(s).

Para el carril DIN y las placas planas para bloques de terminales, se propone una modificación de la longitud del carril y de la altura de la placa

Para la placa frontal, se propone una modificación de la altura y del tipo de placa (transparente, recortada).

El botón añadir placas frontales añade automáticamente las placas en el espacio disponible.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.