DUG_Matter Thermostat_ELKO-03

Asentajan taso 1

Asentajan tason 1 avulla voit asettaa esimääritetyn arvon sen mukaan, mitä termostaatti suoraan ohjaa.

Laitteen esimäärityksen asettaminen

Voit esiasettaa termostaatin ensimmäisellä käynnistyskerralla tai heti tehdasasetusten palauttamisen jälkeen. Termostaatti edellyttää esimääritysten valintaa, jotta asetukset voidaan esikonfiguroida sen perusteella, mitä termostaatti suoraan ohjaa. Siten termostaatti toimii oikein sille tarkoitetussa käyttötapauksessa. Esimääritysten valinta on manuaalinen prosessi, ja kaikissa esimäärityksissä käytetään PI*-ohjausalgoritmia, joka tuottaa erittäin vakaita tuloksia.


*PI-ohjain (proportionaalinen ja integraalinen) on ohjausjärjestelmissä yleisesti käytetty menetelmä, jolla korjataan virheitä komento-ohjearvon ja tietyn tyyppiseen palautteeseen perustuvan todellisen arvon välillä.


Voit valita yhden esimääritetyn konfiguroinnin:

Esimääritetty tila

Konfigurointi

Ohjauksen tyyppi/asetusarvoalue

Sykliaika**
(min)

P1

Huoneen ohjaus: Öljykattila/lämpöpumppu
(vain sisäinen anturi)

Huoneen ohjaus, 4 °C ~ 30 °C

20

P2

Huoneen ohjaus: Vesikiertoinen tai sähkötoiminen patteri / kaasukattila
(vain sisäinen anturi)

10

P3

Huoneen ohjaus lattian rajojen kanssa: Vesikiertoinen tai sähkötoiminen lattialämmitys lattian rajojen kanssa
(vain sisäinen ja ulkoinen lämpötila-anturi)

10

P4

Lattian ohjaus: Sähkötoiminen patteri
(vain ulkoinen lämpötila-anturi)

Lattian ohjaus, 10 °C ~ 40 °C

10


**Sykliaika: Tämä asetus määrittää lähtöreleen jokaisen käytössä/ei käytössä ‑syklin pituuden. Syklin aikana releen syklin välinen aika perustuu kysynnän asetusarvoon. Pidempi sykliaika voi olla sopivampi hitaille lämmityspinnoille, kuten betonilattialle. Lyhyt sykliaika olla sopivampi nopeille lämmityspinnoille, kuten sähkökäyttöisille paneelilämmittimille.

Alkuperäinen esimääritetty konfigurointi

Kun termostaatti siirtyy esimääritettyyn tilaan, oletusarvoisesti P2 vilkkuu näytön LED-valoissa, jos ulkoista anturia ei ole kytketty, tai P4, jos ulkoinen anturi on kytketty.

Esimääritetyn arvon muuttaminen

Jos haluat muokata esimääritettyä arvoa oletusarvosta, herätä termostaatti painamalla mitä tahansa kosketuspainiketta ja paina samanaikaisesti painikkeita O ja + 5 sekunnin ajan siirtyäksesi asentajan asetusten valikkoon.

HUOMAUTUS: Jos esimääritys on jo konfiguroitu ja haluat muuttaa arvoa, palauta laite tehdasasetuksiin ennen kuin teet muutoksia esimääritykseen. Katso Tehdasasetusten palautus.
  • Oletusarvoinen esimääritys näkyy pistematriisinäytössä.

  • Wi-Fi-LED muuttuu violetiksi.


Käytä sitten termostaatin painiketta + suurentaaksesi esimääritettyä arvoa yhdellä ja painiketta - pienentääksesi esimääritettyä arvoa yhdellä.


Esimerkiksi: Kun painiketta + painetaan, esimääritys P1 vaihtuu esimääritykseen P2 ja lisäpainallukset vaihtavat sen esimääritykseen P3 ja P4.
Kun painiketta - painetaan, esimääritys P4 vaihtuu esimääritykseen P3 ja lisäpainallukset vaihtavat sen esimääritykseen P2 ja P1.


HUOMAUTUS: Poistu esimääritysten valikosta painamalla samanaikaisesti painikkeita O ja + tai termostaatti poistuu siitä automaattisesti, jos mitään ei tehdä 10 sekunnin kuluessa.

Esimäärityksen vahvistaminen
Valitse tarpeita vastaava esimääritys +/--painikkeiden avulla, ja vahvista valinta pitämällä painettuna O-painiketta > 1 s.

TÄRKEÄ: Kun esimääritys on vahvistettu, laite siirtyy asentajan tasolle 2.
Katso lisätietoja kohdasta Asentajan taso 2 jatkaaksesi konfigurointia.

Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.