DUG_Matter-termostat_ELKO-03

Installatörsnivå 1

Med installatörsnivå 1 kan du ställa in förinställningsvärdet beroende på vad termostaten styr direkt.

Ställa in enhetsförinställning

Du kan ställa in termostaten första gången den ansluts eller omedelbart efter en ex-fabriksåterställning. Du måste välja förinställningar för termostaten för att kunna konfigurera den beroende på vad termostaten styr direkt, vilket gör att termostaten kan fungera korrekt för det avsedda användningsfallet. Valet av förinställning är en manuell process och alla förinställningar använder en PI*-styrningsalgoritm som ger mycket stabila resultat.


*PI-styrenheten (proportionerlig och integrerande) är en vanlig metod i styrsystem för att korrigera fel mellan det begärda börvärdet och det verkliga värdet baserat på någon typ av feedback.


Du kan välja en förinställd konfiguration:

Förinställt läge

Konfiguration

Styrningstyp/börvärdesområde

Cykeltid**
min

P1

Rumsstyrning: Oljepanna/värmepump
(endast intern givare)

Rumsstyrning, 4 °C ~ 30 °C

20

P2

Rumsstyrning: Hydroniska eller elektriska element/gaspanna
(endast intern givare)

10

P3

Rumsstyrning med golvvärme: Hydronisk eller elektrisk golvvärme med golvgränser
(Endast intern och extern temperaturavkänningssond)

10

P4

Golvstyrning: Elektriskt element
(Endast extern temperaturavkänningssond)

Golvstyrning, 10 °C ~ 40 °C

10


**Cykeltid: Den här inställningen anger längden på varje på/av-cykel för utgångsreläet. Under en cykeltid baseras tidsintervallet mellan reläcyklerna på börvärdet för behov. En längre cykeltid kan vara lämpligare för ytor med långsam uppvärmning, t.ex. ett betonggolv. En kort cykeltid lämpar sig bättre för ytor med snabbare uppvärmning, t.ex. ett elektriskt element.

Ursprunglig förinställd konfiguration

När termostaten övergår till förinställt läge blinkar som standard ”P2” på indikerings-LED:en om ingen extern givare är ansluten, eller ”P4” om det finns en extern givare ansluten.

Ändra förinställningsvärdet

Om du vill ändra förinställningen från standardvärdet aktiverar du termostaten genom att trycka på valfri knapp och trycker sedan samtidigt på ”O” och ”+” i 5 sekunder för att komma åt menyn med installationsinställningar.

OBS: Om förinställningen redan är konfigurerad och du vill ändra värdet återställer du den till ex-fabriksinställningarna innan du gör några ändringar i förinställningen. Se ex-fabriksåterställning.
  • Punktmatrisindikeringen visar standardförinställning.

  • Wi-Fi-LED:en blir lila.


Tryck sedan på + för att öka förinställningsvärdet med 1 och - för att minska förinställningsvärdet med 1.


Till exempel: Tryck på knappen + för att ändra förinställningen P1 till P2 och tryck på den igen för att ändra den till P3 och P4.
Tryck på knappen för att ändra förinställningen P4 till P3 och tryck på den igen för att ändra den till P2 och P1.


OBS: För att stänga förinställningsmenyn trycker du samtidigt på ”O” och ”+”, annars stänger termostaten menyn automatiskt om det inte sker någon interaktion inom 10 sekunder.

Bekräfta förinställningen
Välj den förinställning som passar dina behov med hjälp av +/- och håll in O i > 1 sekund för att bekräfta.

VIKTIG: När förinställningen har bekräftats fortsätter enheten till installatörsnivå 2.
Se Installatörsnivå 2 för att fortsätta konfigurationen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?