DUG_Matter Thermostat_ELKO-03

Lämmitystilan kytkeminen päälle/pois

Kun termostaattia ei käytetä, voit kytkeä laitteen päälle/pois manuaalisesti..

Lämmitystilan kytkeminen pois päältä:

HUOMAUTUS: Muista poistaa lapsilukko käytöstä ennen laitteen kytkemistä pois päältä.

Herätä termostaatti painamalla mitä tahansa kosketuspainiketta, ja paina sitten kosketuspainiketta > 5 s kytkeäksesi lämmitystilan pois päältä.

Kun termostaatin lämmitystila on pois päältä:

  • LED ei näytä huonelämpötilaa

  • se ei ohjaa huonelämpötilaa

  • lähdöt pysyvät poissa päältä

  • pakkassuojaustila on käytössä.

  • Kun laitetta käytetään ensimmäisen kerran, näytöllä on X, joka osoittaa, että laite on pois päältä.

Lämmitystilan kytkeminen päälle:

Herätä termostaatti painamalla mitä tahansa kosketuspainiketta termostaatin näytössä X, ja paina sitten painiketta tai O tai + > 5 s kytkeäksesi lämmitystilan päälle.

Kun termostaattiin on kytketty virta, se palautuu edelliseen tilaan.

Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.