Installasjonsnivå 1
Konfigurering av forhåndsinnstilling for enhet
Du kan forhåndsinnstille termostaten til fabrikkinnstillingene under første oppstart eller rett etterpå. Termostaten vil kreve valg av en forhåndsinnstilt innstilling for å forhåndskonfigurere innstillinger avhengig av hva termostaten styrer direkte, noe som gjør at termostaten fungerer riktig for den tiltenkte bruken. Forhåndsinnstilt valg er en manuell prosess, og alle forhåndsinnstillinger bruker en PI*-kontrollalgoritme som gir svært stabile resultater.
*PI-styringen (proporsjonal og integral) er en metode som ofte brukes i kontrollsystemer for å korrigere for feil mellom den koblede nominelle verdien og den faktiske verdien, basert på visse typer tilbakemeldinger.
u kan velge en forhåndsinnstilt konfigurasjon:
Forhåndsinnstilt modus |
Konfigurasjon |
Kontrolltype-/settpunkt område |
Syklustid** |
P1 |
Romstyring: Oljekjel/varmepumpe |
Romstyring, 4 °C ~ 30 °C |
20 |
P2 |
Romstyring: Hydronisk eller elektrisk
radiator/gasskjel |
10 |
|
P3 |
Romstyring gulvsensorer: Hydronisk
eller elektrisk under gulvet med gulvbegrensninger |
10 |
|
P4 |
Gulvstyring: Elektrisk radiator |
Gulvstyring, 10 °C ~ 40 °C |
10 |
**Syklustid: Denne innstillingen bestemmer lengden på hver av på/av-syklus for utgangsreleet. I en syklustid er tidsintervallet mellom relésyklusen basert på nødvendig settpunkt. En lengre syklustid kan være mer egnet for langsomme varmeflater, for eksempel et betonggulv. En kort syklustid er mer egnet for raskere varmeflater, for eksempel en elektrisk panelovn.
Første konfigurering
av forhåndsinnstilling
Når termostaten går i forhåndsinnstilt modus, blinker
"P2" som standard i matrise-LED-ene hvis det ikke er koblet
til en ekstern sensor, eller "P4" hvis det er koblet til en
ekstern sensor.
Endring av forhåndsinnstilt
verdi
For å
endre forhåndsinnstillingen fra standardverdien må du vekke
termostaten ved å trykke på en hvilken som helst berøringsknapp
samtidig som du trykker på "O" og "+" i 5 sekunder
for å få tilgang til menyen for installasjonsinnstillinger.
-
Punktmatrisedisplayet viser standard forhåndsinnstilling.
-
Wi-Fi-LED-en blir lilla.
Deretter kan du bruke +-knappen på termostaten for å øke den forhåndsinnstilte verdien med 1 og --knappen for å redusere den forhåndsinnstilte verdien med 1.
For eksempel: Et trykk på +-knappen endrer
forhåndsinnstilt P1 til P2, og videre trykk endrer den til P3
og P4.
Et trykk på –-knappen endrer
forhåndsinnstillingen P4 til P3, og videre trykk endrer den til
P2 og P1.
Bekreftelse av forhåndsinnstillingen
Velg forhåndsinnstillingen som oppfyller
behovene dine ved hjelp av +/--knappene, og hold deretter O inne i > 1 s for å bekrefte valget.
Se Installasjonsnivå 2 for å fortsette konfigurasjonen.