DUG_Matter Thermostat_ELKO-03

Lapsilukon asettaminen manuaalisesti

Lapsilukko on suunniteltu estämään lapsia pääsemästä käsiksi termostaattiin tai käyttämästä sitä epähuomiossa. Kun tämä asetus on käytössä, käyttäjät eivät voi säätää lämpötilaa tai muita termostaatin asetuksia.

Lapsilukon ottaminen käyttöön:

  1. Herätä termostaatti painamalla mitä tahansa kosketuspainiketta.

  2. Pidä painikkeet O ja painettuina samanaikaisesti > 5 s.

Lapsilukon poistaminen käytöstä:

  1. Herätä termostaatti painamalla mitä tahansa kosketuspainiketta.

  2. Pidä painikkeet O ja painettuina samanaikaisesti > 10 s.

HUOMAUTUS: Laitteen tehdasasetusten palautus voidaan tehdä, vaikka lapsilukko-ominaisuus olisi käytössä. Sillä estetään laitteen lukkiutuminen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?